您选择的产品已被添加至购物车

Transcelestial

Transcelestial

案例研究:
看Transcelestial 和
Edmund Optics 如何将地球上的每个人带入互联网世界

美好的未来取决于全球能否获得经济实惠的光速般无线通信

为万物互联的世界
重新呈现无线通信

无线激光通信使世界上任何地方的任何人都能上网。新加坡初创公司 Transcelestial 正在研制一种利用自由空间光学通信技术的无线数据传输样机,相较于目前的无线技术,它的速度更快、距离更远、成本更低。Transcelestial 正在寻求利用纳米卫星网络,使用超薄激光束将数据传输到类似望远镜的地面站。就像地面通信已经从使用铜线发展到使用光纤来提高速度和效率一样,Transcelestial 也渴望开创新一代无线通信。无线通信的当前标准是通过无线电频率传输信息,但光波能够更快地传输数据。由于人工和挖掘成本,光纤的安装和更换也很昂贵。

Transcelestial 发现爱特蒙特光学(EO) 的标准光学元件可以帮助他们快速进行原型制造并创建多个设计迭代,从而找到满足他们需求的光学解决方案。他们从爱特蒙特光学的startUp计划中获得了专门的工程支持,帮助他们缩小了选择范围,确定了项目所需的组件。爱特蒙特光学迅速回复销售请求,为公司提供折扣,并提供灵活的付款方式,允许 Tranelestial 公司在不立即付款的情况下,先获得必要的产品进行原型制造。  

截至 2017 年,全球只有 48% 的家庭能上网.1

改善全球教育、就业和健康

互联网已经成为现代世界成功的关键,无处不在的无线激光通信可以使它更容易访问且更有效。在全世界范围内提供价格实惠的互联网接入服务将大大改善新兴国家和低收入家庭的生活条件。

上网对一个人的教育、就业、健康和生活其他各个方面都有好处。丰富的在线资源可以教授有价值的生活技能,甚至可以让人们获得原本无法获得的在线大学学位。互联网接入也为就业提供了更多的选择,让人们能够在大量空缺的职位中进行搜索,并创建在线企业,从而接触到更多在其他情况下无法接触到的客户。互联网接入还可以教育社区成员了解他们的医疗状况,并允许他们在必要时寻求帮助,从而改善社区的健康状况。图 1 显示了全球不同社区中接入互联网的家庭比例。  

57.1% of households in developing countries and 85.3% of households in “least developed countries”
图 1: 据估计,57.1% 的发展中国家家庭和 85.3% 的“最不发达国家”家庭没有互联网接入1 * Estimates. CIS 是指独立国家联合体,LDC 是指最不发达国家

减少飞机失踪事件的次数

除了帮助低收入社区和发展中国家,全球无线互联网接入还可以改善地面控制和飞机之间的连接,减少飞机失踪事件的次数。飞越海洋的飞机通过无线电与空中交通管制员进行定期核查,但没有向地面控制中心发送实时数据的高速连接。能够在整个飞行过程中进行通信将使地面控制能够有效和快速地监视和纠正任何问题。Transcelestial 的卫星网络解决方案可以提供在全球范围内随时接入的高速互联网连接,这将防止像马航 MH370 那样的飞机失踪事件再次发生(图 2)。  

83 aircraft have disappeared without a trace between 1948 and 2014 and the majority of missing flights were passenger planes
图 2: 从 1948 年到 2014 年,有 83 架飞机,其中大部3且无法追踪,其中大部分是客机2

当前的无线技术的有何不足?

随着互联网的扩展,需要更高的带宽来弥补数据的增长。预计未来 5 年,数据将增长近 10 倍。不过,目前依靠无线电频率进行无线通信存在几个缺点。无线电波的波长较长,需要笨重的硬件来传输和接收信息,比如大型地下电缆或大型碟形天线。这种设备价格昂贵,在偏远地区很难实施。激光束的带宽比无线电频率大得多,这使得它们能够以极低的成本携带更多的数据。

面临的挑战

像 Transcelestial 这样的初创公司的需求与大公司的需求是截然不同的。初创公司通常会竞相在产品期限前完成任务,争取投资者,并在市场竞争中胜出。这使得它们比更大型、更成熟的公司更关注时间,并且严重依赖于快速进行原型制造。与大公司相比,初创公司对成本也更敏感,它们必须找到创造性的方法来开发自己的产品,同时将成本降至最低。Transcelestial 需要能够快速制造不同光学解决方案的原型,并不断迭代,直到他们找到可满足其要求的设计。

解决方案

爱特蒙特光学能够通过提供专门的工程支持,并在当天发运关键的标准元件,帮助 Transcelestial 公司迅速开发出所需的原型机。这些产品包括棱镜、滤光片、透镜、反射镜、光学平台和光机组件。爱特蒙特光学回答了 Transcelestial 提出的任何问题,并就哪些光学元件在系统中效果最好提供了建议。一台满足 Transcelestial 所有严苛要求的原型机就此诞生。爱特蒙特光学还为 Transcelestial 提供了灵活的付款条件,使它们可以在预先付款的情况下为原型机试验不同的组件。Transcelestial 的首席执行官兼共同创始人 Rohit Jha 表示,爱特蒙特光学提供了“对订单请求的快速销售响应,即使其中一些订单非常紧急,而且是在当天的最后一刻下达的。”

Transcelestial 是爱特蒙特光学(EO) startUP 计划的成员之一,该计划旨在创造一种环境,使新的和不断扩展的企业能够专注于最重要的事情,继续创新和发展他们的业务。startUP 计划提供了会员折扣、专门的工程支持和个性化的解决方案。 

"Edmund Optics 从最第一天开始就已经成为我们当地光学元件供应商的不二之选."
- Rohit Jha; CEO & 联合创始人
Transcelectial Quote
本内容对您是否有用?

參考資料

1 Sanou, Brahima. “ICT Facts and Figures 2017” International Telecommunications Union, July 2017.

2 “Statistics.” Aviation Safety Network Flight Safety Foundation, Jan. 2018, aviation-safety.net/statistics/.

The Future Depends on Optics
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号