您选择的产品已被添加至购物车
 

计量技术

如果无法测量,就无法制造

Edmund Optics® 采用各种最先进的计量技术来确保满足所有规格要求。我们工艺中的计量能力包括光腔衰荡光谱法、白光干涉测量法、非接触式 3D 轮廓测量法等。通过内部激光测试实验室可以改进内部流程并验证激光损伤阈值。

 
 

技术

 

关键技术

短相干长度干涉测量法

  特殊的 LED 光源用于测量平行、平坦的表面,同时最大限度地减少背面的反射

  无需对后表面进行特殊处理,从而最大限度地缩短了测量时间,降低了损坏工件的风险和测量不准确的风险

  非常适合测量双面镀膜的光学元件,例如背面带有应力补偿镀膜的离子束溅射(IBS)镀膜反射镜

 

关键技术

光热共路干涉测量法

  精确测量吸收率可更好地鉴定光学镀膜和基底的光谱特性

  泵浦-探测几何结构可测量吸收导致的热膨胀引起的折射率变化

  与通过直接测量透射率来间接测定吸收率的分光光度计相比,对极低水平的吸收率测量更为灵敏和准确

 
 

关键技术

激光光学装配计量

  测量装配性能的内部测试

  透射波前误差

  激光光束轮廓

  测量桶内功率和目标上的能量

  开发针对特定应用的测试

 

关键技术

紫外线疲劳和激光诱导污染测试

  内部激光实验室进行长期应用紫外线激光照射实验

  激光引起的污染是紫外激光系统的一个主要问题

  环境或放气造成的污染会大大降低性能或导致系统故障

  熟悉清洁和装配技术以减轻这些影响

 
 

您希望以何种方式联系我们?

  
或查看 地区号码
 

Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.

Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

Marketplace

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商

工程服务

生产制造配套的
光学咨询、设计
以及原型开发服务