您选择的产品已被添加至购物车
The Future of Microscope Objectives

以显微镜技术的进步迎接未来挑战

 

微缩化带来更高的移动便携性能

 

紫外波长可用于提高分辨率和对比度

 

自动化系统可提供更高的光通量

 

用于快速对焦调节的液态镜头集成

自 17 世纪以来,光学显微镜在科学、医学和工业应用方面取得了显著进步。它们不断发展以进一步迎接和应对未来的挑战。紧凑且微型化的物镜使显微镜系统便于携带,能够实现现场快速响应。电调液态镜头集成和系统自动化有助于大幅提高工业应用的光通量,许多显微镜应用正在转向紫外 (UV) 波长以提高分辨率和对比度。这些发展使显微镜系统能够满足新兴应用的苛刻要求。

微缩化 - 亲爱的,我将显微镜缩小了!

微型显微镜物镜非常适合于重量和尺寸敏感的应用,例如疾病快速反应测试、水监测和工厂地面的显微镜检查。标准显微镜系统的大尺寸、高重量和复杂性使得它们不适用于需快速响应的现场工作。简化的机械结构和紧凑的光学设计使得现代显微镜物镜可以像一堆硬币一样小巧。超紧凑型物镜通常具有固定焦点、小挡板和固定光圈。

Size Comparison of an Ultra-Compact Microscope Objective with a Standard Microscope Objective
图1: 用标准显微镜物镜与超紧凑型显微镜物镜的尺寸进行比较

自动化系统-可实现显微镜独立作业

从聚焦和载物台控制到机电快门、照明源切换,以及图像采集,现代显微镜系统中各种组件均可实现自动化。自动执行这些功能可显著提高光通量并使您的流程具有令人难以置信的可重复性和可控性。自动化显微镜系统在需要进行多次重复观察时可极大提高工作效率。

图2: 爱特蒙特光学在 2018 年美国西部光电展上展出的自动化显微镜系统视频

紫外显微镜 - 用于高分辨率的短波长

许多显微镜应用正在利用紫外线波长来追求更高的分辨率和更好的对比度。光源的波长决定了光学显微镜的分辨率,短波长的紫外辐射可以实现超出可见光衍射极限的图像分辨率。由于紫外线辐射与样品分子的相互作用,紫外线显微镜的对比度也有所提高,这使得待检样品的特征更容易识别。紫外显微镜非常适合于检测具有微小特征的器件,如现代半导体。紫外线物镜也可以与紫外线激光器一起使用,以产生小而精确的特征,使它们成为激光聚焦和加工应用的理想选择,包括半导体加工、材料蚀刻,以及用于祛除皱纹、消除纹身和脱毛的美学激光器。

UV Microscopy is Ideal for Semiconductor Inspection
图3: 紫外显微镜是半导体检测的理想选择

液态镜头集成 - 快速对焦调节

液态镜头是可电调流体单元,当施加电流或电压时可快速改变其内部镜片形状,调节焦点以定位不同工作距离处的物体。当在显微成像应用中将其集成到显微镜系统中时,液态镜头可简化聚焦堆叠或 z 堆叠的过程。当使用高倍率物镜时,由于视场深度有限,通常需要聚焦堆叠。集成的液态镜头可使物镜快速精确地聚焦到各种物体平面,加速聚焦堆叠过程,并允许厚样品的快速成像,同时最小化图像转换之间的时间消耗。

Electrically-Focused Liquid Lens Technology
图4: 电聚焦液态镜头技术

未来的爱特蒙特光学显微镜物镜

TECHSPEC Ultra Compact Objective Assemblies

超紧凑型物镜组件

TECHSPEC® 超紧凑型物镜组件是爱特蒙特光学最小巧的物镜,其工作距离、分辨率和放大倍率等方面拥有市面上几乎最小的可用尺寸。TECHSPEC® 超紧凑型物镜组件的放大倍数为 2X,通过添加延长管,可以轻松配置为 4X、5X、10X、15X 和 20X 的放大倍数。

了解更多
Mitutoyo NUV and UV Infinity Corrected Objectives 三丰 (Mitutoyo) 近紫外和紫外远场校正物镜

三丰(Mitutoyo)近紫外和紫外远场校正长工作距离物镜结合了使用紫外波长的改进分辨率与标准 M Plan Apo 和 M Plan Apo SL 系列物镜的优点。它们在双倍频、三倍和四倍频 Nd:YAG 谐波中具有优异的性能。它们非常适合于微小特征的微观检查、激光材料加工和医疗激光应用。

了解更多
TECHSPEC® Compact Objective Liquid Lens Assemblies

紧凑型物镜液态镜头组件

TECHSPEC® 可调谐紧凑型物镜液态镜头组件将液态镜头与我们的有限共轭TECHSPEC® 紧凑型物镜组件集成在一起,可实现快速工作距离调节,并提供 2X5X 版本。它们非常适合于各种生物医学和机器视觉应用,包括显微镜检查、药物检测、流式细胞术和显微工业检测。

了解更多

常见问题解答

FAQ  微型化的 TECHSPEC® 超紧凑型物镜组件有多小?
TECHSPEC® 超紧凑型目标组件中最小的是 8mm 焦距版本,长度为 10.8mm。10mm 焦距版本的长度为 21.2mm。
FAQ  TECHSPEC® 超紧凑型物镜组件的放大倍数为多少?

TECHSPEC® 超紧凑型物镜组件的放大倍数为 2X,但通过添加延长管,可以轻松配置,实现 4X、5X、10X、15X 和 20X 的放大倍数。

FAQ   三丰(Mitutoyo)近紫外和紫外远场校正物镜的波长范围是多少?

三丰(Mitutoyo)近紫外无限校正物镜的波长范围为 355-620nm,紫外版本设计为 266nm 和 355nm。

FAQ  TECHSPEC® 可调谐紧凑型物镜液态镜头组件中是否包含液态镜头?

是的,液态镜头包含在2X5X TECHSPEC® 可调谐紧凑型物镜液态镜头组件中。

资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等。

了解显微镜和物镜
阅读  

了解远场校正物镜分辨能力与放大率
阅读  

远场校正物镜和镜筒透镜的应用
阅读  

计算器

带有光学,成像和光电行业中常用方程的科学计算器。

无限共轭管长度
计算  

相关页

描述相关产品、功能或概念的其他网页。

高级诊断
了解更多  

技术文章

链接到由爱特蒙特光学撰写,发表在行业出版物上的技术文章,由EO的工程团队和管理层提供支持。

Get the Picture! Easily incorporate microscopic imaging into small-scale applications(英语)
跳转  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号