您选择的产品已被添加至购物车
使用结构化照明
Edmund Optics Inc.

使用结构化照明

以下是成像资源指南第 12.3部分

对任何一个机器视觉系统而言,照明是一个重要组件,一般可用来区分成像系统的质量,无论是好还是最好。然而,每一个应用的唯一考虑因素都不仅仅只是照明位置和照明波长,反而,某些系统可能需要考虑到结构化照明,从而最大化系统性能。

结构化照明利用指定的光源图案来确定物体的几何图形和深度。通过网格、圆点或线条等不同的图案来照明物体即可构成有效的 3D 系统,同时能够最大程度地降低成本、减少组件和复杂性。

使用一个精确校准的系统即可增加测量的准确度,但结构化照明并不是通用的,而是在获取某个测量方面应该使用某个指定的结构,针对这方面的了解对我们至关重要。例如,一个点状网格图案便足以用于检查某个物体的数个点,但若要测量某个物体的三维轮廓,则需要一条线或多条线的图案。

下表展示了常用的结构化照明模式及其理想的应用。

常见的结构化照明图案
结构化照明测定方法用途
Triangulation Based
Triangulation Based
基于三角测量 确定大多数物体在被扫描时的尺寸
Shadow and Triangulation Based
Shadow and Triangulation Based
基于阴影和三角测量 确定折射物体在被扫描时的尺寸
Distortion Based
Distortion Based
基于畸变 确定在单次照射时在多个离散点上的深度信息
本内容对您是否有用?

相关产品

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号