您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

经过表面处理的分光镜可显著减少眩光和干扰从而提高了同轴照明应用中的图像对比度

9/27/2022, Barrington, NJ USA   —

全球领先的光学元件制造商和供应商 Edmund Optics® 新增了光学元件标准产品供应,进一步扩充其丰富的库存储备。 其中包括 TECHSPEC® 非偏振立方体分光镜TECHSPEC® 标准同轴立方体分光镜。这两款分光镜的特点是对发黑的表面进行了专有的吸收性表面处理,消除了不必要的反射。由此产生的反射消除减少了眩光和干扰假象,传输只通过三个面所改善的图像对比度也提高了许多其他应用的性能。

TECHSPEC® 非偏振立方体分光镜 具有50/50的反射/透射比,并由高公差的N-BK7直角棱镜构成。三个透射面都镀有宽带抗反射(BBAR)镀膜,以最大限度地提高指定波长范围的透射。这些分光镜的透射面具有λ/8的表面平整度和40-20的表面质量。它们在光谱上是平坦的,减少了因入射角的变化或改变光束发散而产生的不良影响。

TECHSPEC® 标准同轴立方体分光镜 是由标准等级的 N-BK7 直角棱镜制造的一种极具成本效益的替代品。透射面涂有 MgF2 抗反射(AR)镀膜,而斜面则涂有专有的多层介质分光镜镀膜,提供 30/70 的反射/透射比。这些分光镜的透射面具有λ/4的表面平整度和60-40的表面质量。

如需查看这些产品以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品 专题页面链接:www.edmundoptics.com.

关于 Edmund Optics:

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学(Edmund Optics) 目前在全球设立有十多家分支机构,约有1,100 多名员工并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录手册以及官网商城 www.edmundoptics.cn 等多种线上和线下途径进行产品选型咨询和订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号