您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

利用 Edmund Optics® 的新型双波段激光器光学器件最大限度地提高 Nd:YAG 激光器性能

8/23/2022, Barrington, NJ USA   —

全球领先的光学元件制造商和供应商,Edmund Optics® 近日推出了新型双波段激光反射镜和窗口片,用于使用可见光引导光束的 Nd:YAG 激光器。由于 1064nm 的 Nd:YAG 光束是不可见的,通常采用 532nm 或 635-670nm 的可见导光束来确保激光器的正确对准。为这些多波长设计的抗反射镀膜、高激光损伤阈值(LDT)和降低散射的 10-5 表面质量使这些双波段光学元件成为 Nd:YAG 系统的理想选择。

TECHSPEC® 双波段激光谱线反射镜 在其红外和可见光波段具有 99% 的反射率。现有 532nm 或 635-670nm 的导光束可选。TECHSPEC® 双波段抗反射 (AR) 激光窗口片 在 532nm 处的反射率 <0.25%,在 1064nm 处的反射率 <0.1%,显著提高了激光通量。上述反射镜和窗口片均采用高精度的熔融石英基底,具有良好的热稳定性,是实验室和工业应用的理想选择。

有关 Edmund Optics 生产的激光光学元件的更多信息,请访问 www.edmundoptics.cn/LO.

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics) :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号