您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

从超抛光基片到非线性晶体,新的激光光学元件随时改善您的高功率激光应用

4/22/2021, Barrington, NJ USA   —

光学组件的著名供应商爱特蒙特光学® 不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。爱特蒙特光学已发布具有很高激光损伤阈值 (LIDT) 的非线性晶体,以及具有极低表面粗糙度的 TECHSPEC® 超抛光基片 超抛光基片

非线性晶体由 β-硼酸钡 (BBO) 或三硼酸锂 (LBO) 构成,具有表面质量为 20-10 的增透 (AR) 镀膜表面。对于 BBO 和 LBO 选项,每种晶体类型的表面平整度规格分别为 λ/8 和 λ/10。这些晶体具有高达 10 J/cm2 的损伤阈值(在 1064nm、10ns、10Hz 条件下),非常适用于 Ti:Sapphire 和 Yb:doped 激光器的频率转换。

TECHSPEC® 超抛光基片在两种尺寸上的 RMS 表面粗糙度 ≤1Å,因此这些窗口片基片在减少散射或者搭配使用 UV 或高功率激光器方面具有很高的优越性。这些基片的散射率很低,由此也成为高质量离子束溅射 (IBS) AR 或反射式镀膜的理想基片选择。这些超抛光窗口片的其他应用包括光腔衰荡光谱学、散射测量以及 UV 激光眼科手术。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学提供的更多令人激动的新产品,请访问爱特蒙特光学的新产品页www.edmundoptics.cn.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号