您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

平顶光束整形器将高斯光束廓形转换为平顶廓形

Provide stable intensity distribution over great distances

10/5/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), 光学元件的主要供应商,介绍了新的 平顶光束整形器。这些折射场映射光学系统以接近 100 % 的效率将高斯光束廓形转换成平顶廓形。

没有内部聚焦,能够与高功率激光器一起使用

平顶光束整形器将准直高斯输入光束转换成具有均匀密度分布和平相前沿的准直平顶光束。缘于场映射光学设计,转换光束具有均匀的强度分布,在长距离上能够保持稳定。这使得转换后的光束非常适合全息术、显微术和系统集成。平顶光束整形器没有内部聚焦,因此在需要高功率激光的应用中,包括材料微加工、焊接和雕刻,它们是极好的解决方案。

为普通 YAG、光纤激光器和 CO2 源提供多种设计波长

平顶光束整形器的设计波长范围从 266 nm 到 10,500nm 不等 ,适用于普通的 YAG、光纤激光器和 CO2 激光源。每个平顶光束整形器在特定波长范围内工作,用于激光调谐和使用多个激光源。可选的 4 轴平顶光束整形器支架和平顶光束整形器对准器也便于对准和集成到光学系统中。平顶光束整形器有现货,可立即交货。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号