您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund Optics® 联合 Meta Materials 公司推出全息陷波滤光片

1/26/2023, Barrington, NJ USA   —

全球领先的光学元件制造商和供应商 Edmund Optics® 通过与 Meta Materials Inc. (简称 META®) 合作,于近日推出了全新产品系列 META® holoOPTIX®陷波滤光片, 此系列包含大尺寸、柔性全息陷波滤光片,由此进一步扩充了其丰富的库存储备。"Meta Materials 与大型原始设备制造商合作开发产品和技术的历史和经验,加上 Edmund Optics 公司在光学、成像和光子学方面的一站式服务,将为全球客户尝试这项令人兴奋的新技术提供便利。Edmund Optics 很高兴能与 Meta Materials 建立这种伙伴关系。” Edmund Optics 零售市场副总裁 Ed Kay 评论说。Meta Materials 公司总裁兼首席执行官 George Palikaras 也评论道:"我们很高兴与 Edmund Optics 建立新的伙伴关系,使我们能够为他们的客户提供高质量的全息陷波滤光片。世界各地的工程师和科学家们将可轻松便捷的获得这些产品,用于多光子显微镜、基于激光的荧光仪器仪表以及其他应用"。

META® holoOPTIX®陷波滤光片 具有在高入射角下保持 S 偏振和 P 偏振陷波中心波长一致的独特能力。有两种不同的安装配置可供选择:FLEX 和 STRATA。FLEX 陷波滤光片具有大尺寸柔性设计,可以轻松安装到几乎任何形状和尺寸的系统中,而 STRATA 陷波滤光片则安装在行业标准的 1 英寸黑色阳极氧化铝外壳中。每个滤光片都经过优化设计,使其在红,绿或蓝色谱线激光波长的应用上有较高的透过率,同时为截至波段的光线提供了卓越的截止深度,达到平均值高于4.0的光密度值。

要查看上述产品以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品 专题页面链接: www.edmundoptics.cn.

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics) :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,目前约有员工 1,250 名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.com)等多种途径进行产品选型咨询和订购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号