您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Acktar 吸光箔与吸光膜卷可在 UV 到 IR 的范围内减少杂散光和不必要的反射

7/28/2021, Barrington, NJ USA   —

光学组件的全球顶尖制造商和供应商爱特蒙特光学® 不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。爱特蒙特光学在 Acktar 高级镀膜产品中额外增加了吸光箔与吸光膜,使客户能更方便地使用吸光材料覆盖大面积区域。这些材料现货采用 25 米的大卷,使客户能按尺寸对材料进行切割,以满足自己的特定应用需求。Acktar 是黑色吸光材料制造商,这些材料非常适用于消除光学系统中的杂散光和不必要的反射。

爱特蒙特光学的现货产品中已添加的 Acktar 最新扩展产品包括 Acktar 吸光箔与吸光膜卷。这些吸光箔与吸光膜呈 25 米的卷状,采用 MaxiBlackTM、Metal VelvetTM 和 Spectral BlackTM 镀膜。这些镀膜完全是无机物,在 UV 到 IR 的范围内具有宽带性能。这些材料的工作温度范围大,振动稳定性高,释气低,性能稳定,非常适用于许多恶劣环境。爱特蒙特光学现货提供所有 Acktar 产品,可随时发货。如需有关爱特蒙特光学所提供 Acktar 产品及其他产品的详细信息,请访问 Acktar 与爱特蒙特光学合作页。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学提供的更多令人激动的新产品,请访问新产品页(位于 www.edmundoptics.cn)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号