您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学的创新自动对焦和防水透镜荣获 2021 年 VSD 创新金奖和铜奖

6/17/2021, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO) 自豪地宣布,其两款创新产品荣获 2021 年视觉系统设计 (VSD) 创新奖。TECHSPEC® LT 系列定焦镜头、带主动对焦控制的集成液态镜头的高分辨率成像镜头,以及防水 TECHSPEC® Cw 系列定焦镜头分别获得了照明、镜头和光学类别的金奖和铜奖。VSD 创新奖的获奖产品被认为是机器视觉和成像社区可用的一些最具创新性的产品和解决方案,由资深第三方专家评审团确定。

TECHSPEC® LT 系列定焦镜头在单个镜头组件中结合了以前没有的三种品质:用于快速自动对焦的集成液态镜头、高达 1.1 英寸的 1200 万像素传感器的高分辨率以及无需机械调整的易于使用的界面。这些镜头使机器视觉系统集成商能够在保持高吞吐量和速度的同时实现更大的景深,为高速成像应用开辟了新的可能性。这些镜头获得了金奖。

TECHSPEC® Cw 系列定焦镜头是 TECHSPEC® C 系列镜头的防水版本,消除了在恶劣环境下使用机器视觉系统保护罩的需要。这些镜头专为符合 IEC 异物防护等级 IPX7 与 IPX9K 而设计,可以在水下最多 1 米的深度承受 30 秒,并在近距离高压高温的水喷雾中工作。Cw 系列镜头直接与防水相机集成,为机器视觉系统集成商提供紧凑、密封的选择,非常适合恶劣环境应用,包括食品、制药、汽车和安全。这些镜头获得了铜奖。

要详细了解爱特蒙特光学的这些成像光学元件和其他成像创新,请访问 www.edmundoptics.cn/imaging.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号