您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

II-VI 携手Edmund Optics使红外光学元件的便利性更胜从前

IR Optics Available Immediately

2/12/2019, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®)(以下简称“EO”) 宣布与 II-VI 进行协作,以提供可立即交付的硒化锌 (ZnSe) 光学元件。硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜硒化锌 (ZnSe) 非球面透镜CO2 扩束镜以及 透镜应力分析仪 现已正式发售.

通过此次合作,在设计、原型制作和生产项目周期中购买红外应用的光学组件将更加轻松便捷。

TECHSPEC® 硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜由爱特蒙特光学设计,并由 II-VI 采用体积吸收系数在 10.6µm <0.0005cm-1 的优质等级硒化锌材料制造。可选无镀膜以及针对 8-12µm 或 3-12µm 采用宽带增透膜的版本. 在 10.6µm 下的不规则度<λ/20 以及表面粗糙度 <50Å 的特性使其非常适用于精密红外应用。

同样,TECHSPEC® 硒化锌 (ZnSe) 非球面透镜也是由爱特蒙特光学设计,并使用相同的优质等级硒化锌制造。虽然与硒化锌平凸透镜一样能提供相同的表面规格和 8-12µm 增透膜选项,但是 TECHSPEC® 硒化锌 (ZnSe) 非球面透镜具有衍射极限性能,可实现最小的聚焦光斑尺寸。

CO2 扩束镜采用更优质等级硒化锌光学元件构成,可用于准直并改善高功率 CO2 激光光束在 10.6µm 的能量分布。该扩束镜具有最小的光束偏移,并采用增透膜,可产生 99.4% 的透射率,每个表面在 10.6μm 的吸收率 <0.1%。

由爱特蒙特光学(Edmund Optics®)提供的最后一种 II-VI 新产品是透镜应力分析仪,它能运用交叉偏振来识别机械应力、热应力和污染。它们提供便携式夹持设计或台式型号,非常适用于实验室环境。

关于 EO:

爱特蒙特光学(EO)作为全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布全球七个以上的国家/地区,员工数量达到1,000多名并还在继续扩大。客户可致电+86(755)29675435/83855459、查看产品目录手册 或 前往我们的网站 www.edmundoptics.cn等多种途径进行订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号