您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund Optics übernimmt ITOS GmbH

Gemeinsam auf Globales Wachstum setzen

1/1/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von Optik-Komponenten, gibt die vollständige Übernahme der ITOS GmbH in Mainz bekannt. Nach einer ersten Beteiligung in 2017 wird die ITOS GmbH zum 1. Januar 2018 eine 100% Tochter der Edmund Optics Inc. und fungiert von nun an als „ITOS - A Division of Edmund Optics“.

Die ITOS-Gesellschaft für Technische Optik mbH produziert seit 1993 Optik-Komponenten, darunter Filter und Polarisatoren. Mit aktuell 24 Mitarbeitern und mehr als 700 Kunden, ist ITOS ein erfolgreiches Unternehmen und für Edmund Optics die ideale Ergänzung zum bestehenden Produktportfolio. Das Produktangebot von ITOS wird perspektivisch erweitert und verstärkt in die globale Vertriebsaktivität der Edmund Optics eingebunden. Zugleich stärkt diese Investition die Präsenz von Edmund Optics in Europa und bildet die Basis zum Ausbau eines Fertigungsstandorts innerhalb der Region, um europäische Kunden noch besser bedienen zu können.

„Europa ist einer der bedeutensten Märkte für Edmund Optics und die Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, auch vor Ort einen Produktionsstandort zu haben, um flexibler auf die Anforderungen des Marktes reagieren zu können", sagt Samuel Sadoulet, Präsident und COO von Edmund Optics Inc.. Sadoulet ergänzt, dass „ITOS ein langjähriger Partner mit vertrauten Unternehmensstrukturen, ähnlicher Unternehmenskultur und solider Produtkpalette ist.“

„Gemeinsam bilden wir die Basis für eine gestärkte Präsenz auf dem Deutschen und gesamteuropäischen Markt und setzen auf weiteres, globales Wachstum“ sagt Horst Grode, Geschäftsführer der ITOS GmbH. ITOS wird weiterhin den gewohnten Kundenservice bieten, während die sukzessive Integration in die Organisation der Edmund Optics betrieben wird.

Informationen zu ITOS:

ITOS ist seit 1993 ein kompetenter Industriepartner für die Technische Optik und bietet Lösungen und Komponenten an. Mit mehr als 700 Kunden und einem breiten Produktportfolio verfügt ITOS über eine umfassende Kompetenz im Bereich optischer Filter, Polarisatoren und Display-Komponenten. Seit 1995 ist das Unternehmen darüber hinaus als Vertriebspartner für die SCHOTT AG in Mainz tätig. Weitere Informationen über ITOS erhalten Sie auf  dieser Website.

Informationen zu Edmund Optics:

Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Präzisionsoptik, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Sitz in den USA, Produktionsstätten in den USA und Asien sowie Handelsvertretern auf der ganzen Welt. Mit einem Portfolio von mehr als 30.100 Produkten, verfügt EO über den weltweit größten Bestand an optischen Komponenten für die sofortige Lieferung und bietet standardisierte sowie maßgeschneiderte Produkte sowohl in geringen Mengen als auch in großen Volumen für verschiedene Branchen. Fordern Sie ein Angebot an oder geben Sie Ihre Bestellung telefonisch unter der Nummer +49 (0) 721 627 3730, über den Katalog oder auf der Website.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号