您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund Optics® 凭借紧凑型 120i 无限远校正物镜摘得 Vision Systems Design 颁发的“2023创新者奖”铜奖

5/25/2023, Barrington, NJ USA   —

2023年《视觉系统设计》杂志颁发的 "创新者奖” 揭晓,全球领先的成像镜头和光学元件制造商 Edmund Optics 凭借旗下 TECHSPEC® 120i Plan APO 无限远校正物镜 摘得铜奖。这些用于机器视觉系统的无限共轭显微镜物镜,旨在减少成像系统的尺寸、整体系统长度和重量的同时仍保持出色的光学性能。

随着实验室应用的显微镜从笨重向更紧凑转变,微型化成为工业显微镜和医疗设备的首要趋势之一。TECHSPEC® 120i Plan APO 无限远校正物镜是市场上最紧凑的工业无限共轭显微镜物镜,设计用于直接连接到机器视觉相机。通过使用 120mm 而非 200mm 或 180mm 的管透镜,与以往可选产品相比,这些物镜拥有同等的高分辨率和衍射极限性能。120I 物镜设计用于 1.1 “ 传感器,是医疗仪器、空间受限、高倍率机器视觉系统的理想选择。

要查看这些以及 Edmund Optics 提供的更多令人兴奋的新产品,请访问www.edmundoptics.cn新产品专题页面。

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics) :

自1942年成立以来,Edmund Optics® 一直是全球领先的光学技术解决方案供应商,服务于各类应用领域。公司通过三种方式为客户提供服务:现货储备业内最佳光学和光子学品牌的产品为客户打造一站式采购平台,定制和批量制造高品质的光学和成像元件及系统,以及作为我们制造服务一部分的光学咨询、设计、原型制作和其他工程服务。公司规模持续扩大,办公地点遍布全球 18 个地区,现有员工 1250 多名。客户可以通过我们的官网 www.edmundoptics.cn了解更多信息、与工程师沟通或直接在线购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号