您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund Optics 联合 Chromacity 推出兼具简易且紧凑的超快激光系统

6/20/2023, Barrington, NJ USA   —

作为超快激光光学应用领域领先的光学元件供应商,Edmund Optics® 与激光器制造商 Chromacity 合作发布了新的超快激光系统产品系列。Chromacity 的超快激光系统与 Edmund Optics 的超快激光光学产品相结合,为寻求一站式服务以满足所有超快激光需求的客户提供了便利。通过此次合作,Edmund Optics 将 Chromacity 1040 高功率, 1040nm, 4W 自由空间超快激光器 纳入至其丰富的产品目录中。 这些激光器具有稳定的高功率超快光束,系统结构紧凑而且易于安装。它们是多光子显微镜、光谱研究以及其他广泛的成像和生命科学应用等多种应用的理想之选。

目前提供的 Chromacity 超快激光器波长为 1040 纳米,后续还将增加其他波长。它们能保持稳定的 <150 飞秒 (fs) 脉冲,输出功率为 2W 或 4W,采用空气冷却节能设计。此外,它们还具有卓越的模式质量、M2 小于 1.2。该系统采用紧凑型光纤结构,以减少发生错位的可能性并确保易于安装。与传统的钛蓝宝石激光器相比,Chromacity 1040nm 激光器的波长更长,可以更深入地穿透样品并检测多个荧光标记物,因此许多成像和生命科学应用都能从这些激光系统中获益。如需更多帮助,在购买任何激光系统时都可免费与拥有 Chromacity 认证的激光工程师进行视频通话。

要查看这些以及 Edmund Optics 提供的更多令人兴奋的新产品,请访问 www.edmundoptics.cn 的新产品专题页面.

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics):

自1942年成立以来,Edmund Optics® 一直是全球领先的光学技术解决方案供应商,服务于各类应用领域。公司通过三种方式为客户提供服务:现货储备业内最佳光学和光子学品牌的产品为客户打造一站式采购平台,定制和批量制造高品质的光学和成像元件及系统,以及作为我们制造服务一部分的光学咨询、设计、原型制作和其他工程服务。公司规模持续扩大,办公地点遍布全球 18 个地区,现有员工 1250 多名。客户可以通过我们的官网 www.edmundoptics.cn了解更多信息、与工程师沟通或直接在线购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号