您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学®荣获视觉系统设计2016创新大奖

TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses Recognized with Silver Award

5/3/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)今日宣布,TECHSPEC®CX系列定焦镜头TECHSPEC®CX系列定焦镜头荣获银奖。这款镜头获得了评委们的一致好评,荣获视觉系统设计2016创新大奖,是业界最出色的产品之一。评审团由来自系统集成商和终端用户企业的专家们组成,颇具权威性。

“我们很荣幸能获得这个奖项。市场发展的速度惊人,而先进的传感器技术更是层出不穷”Gregory Hollows,爱特蒙特光学成像业务部总监说道。 “通过这款产品,我们试图为客户提供最大的灵活性,以满足日新月异的技术需求,并保持最高性能水平,爱特蒙特光学可助您实现这些目标。”

EO的TECHSPEC®CX系列定焦镜头经过精心设计,用途广泛,简单易用,可轻松满足您的应用需求。模块化的3片式设计可提供极高的灵活性,将精密固定光圈,内部滤光片支架和液体镜头紧密的结合起来。这款镜头配备简化的对焦机制,易于使用的锁紧螺母,以及用于锁定焦距的隐藏式固定螺丝。 CX系列镜头适用于多种应用,如研究和开发。

视觉系统设计2016创新大奖旨在审查和表彰在视觉和图像处理产业最具创新性的产品和服务。获奖公司将在马萨诸塞州波士顿举办的2016视觉展上公布。创新大奖采用的评选标准包括:原创性,创新性;对设计师,系统集成商和最终用户的影响力;是否能满足市场的需要,利用全新的技术提高生产率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号