您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学® 2015 Norman Edmund创意大奖获奖者名单公布

$5,000 in product donation helps further the development of a device to help visually impaired individuals

11/11/2015, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)公布了2015 Norman Edmund创意大奖(价值$5,000美元的EO产品)获奖者名单。来自于马萨诸塞州,波士顿市,Schepens Eye Research Institute的博士研究生/研究员—Michael Stahl先生获此殊荣,他开发出一种可穿戴设备,这种设备可使视障(VI)人士可靠地探测出周围环境中的障碍物。

研究项目能否激励其他人从事光学事业和光学研究是我们选拔获奖者的标准之一。Stahl先生,一位患有视障的生物医学工程师,用他的项目向人们展示出创新是如何克服个人和职业挑战的。他希望他的设备能提高可达性,流动性和安全性,并激励其他有才华的患有视障的专业人员和科学家按自己的想法利用光学产品开发出可提高视障人士生活质量的产品。 “许多用于帮助视障人士的设备已经被开发出来,但这些设备并没有对他们的生活质量产生很大的影响,因为它们并不适合现代的生活方式,” Stahl先生说到。 “我自己的经历使我能够开发出一种免提的,无需难看的面罩或护目镜的产品。” 他希望他的项目可以鼓励其他专业人士一同为此做出贡献。

Stahl先生的可穿戴设备项目采用红外结构光和可见绿色结构光感知并凸显障碍物,它可以检测到一种很常见的危险 – 台阶及会使人绊倒的障碍物。这是一种显著的危险因素,可能会引起跌倒和受伤,影响生活质量。

“我的祖父坚定地致力于激励他人追求科学和研究,特别是光学领域的创新,” 全球销售和营销执行副总裁,Marisa Edmund评论道。 “Stahl先生的项目不仅可以帮助视障人士,同时也激励着其他患有视障的专业人士挑战自我,开发出自己的创新解决方案。这体现了Norman Edmund所追求的创新精神。”

Norman Edmund创意大奖由Norman Edmund出资建立,旨在推进光学科学的发展。获奖者由来自于美洲,欧洲和亚洲的45个入围者中选出,最能代表Edmund先生的创新精神。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号