您选择的产品已被添加至购物车

什么是
自动系统?

 

无人驾驶卡车

 

耕作机器人 (AgriTech)

 

视觉引导机器人

 

汽车、无人机和无人驾驶车辆

无人驾驶汽车、自主卡车、空中出租车、自主农业、耕作机器人、agri-tech、自主机器人都包含在更大的自主系统市场中。“自主”一词是指具有自我管治的能力。1 自主系统会纳入实时成像处理和计算机视觉,以提供很少或没有外部干预的自动控制,由此实现“自我管治”。成像和传感器技术受益于光学和光子学领域的发展,实现了使用自主系统创建真实的解决方案。虽然无人驾驶汽车和无人机可能曾经看起来像是科幻小说,但如今已成为现实,并且正在全面实施。

为什么要使用自主系统?

美国运输部称,在 2005 至 2007 年发生的共计 2,046,000 起汽车事故中,因驾驶员的错误而导致的事故占大约 94%。2 当前正使用机器视觉系统以可靠、可重复的方式指引自主系统(例如无人驾驶汽车),以便通过消除几乎所有的驾驶员错误来大幅减少汽车事故。

驾驶员、车辆和环境相关的事故

  • 驾驶员错误93
  • 车辆错误2
  • 环境2
  • 未知2
 

适用于自主应用的光学元件

板载元件必须是坚固的、紧凑的、可抗冲击或振动并且具有多功能性的,以提供比工厂自动化中使用的组件更大的自由度。 如果没有这样的机器视觉组件,自治系统将无法查看其环境,导致即使是低风险、易于避免的危害,它们也脆弱得无法防御。

爱特蒙特光学 (EO) 是世界级光学和光子学元件制造商,在光学、设计、测试和制造领域拥有超过 78 年的经验。此外,爱特蒙特光学能提供广泛的通用和现成产品,这些产品会持续更新,以便为自主系统应对当前面临的相关难题提供支持。请详细了解爱特蒙特光学,以及我们的世界级成像光学元件和制造能力。

Edmund Optics’ Solutions for Autonomous Systems

适合自动系统的推荐产品

技术信息和工

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

heo

Ruggedized Imaging Lenses

 
How an EO Imaging Lens is Made

How an EO Imaging Lens is Made

 
heo

Victor Tango AutoDrive: Edmund Optics Case Studies

 

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等。

取得卓越成像的11种最佳实践
阅读  

成像系统中的6种基本参数
阅读  

从镜头到传感器:
信息采集限制 阅读  

成像镜头选择指南
阅读  

成像电子元件101:了解适用于机器视觉应用的相机传感器
阅读  

成像镜头的加固
阅读  

技术文章

由爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 授权发表在行业期刊上或EO工程团队以及核心管理层贡献的的技术文章.

"Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

跳转  

"Lens Selection Guide, Part 2" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

跳转  

"Vision Systems for 3D Measurement Require Care to Ensure Alignment" by Jessica Gehlhar - Industrial Photonics
跳转  

"The Importance Of Ruggedization For Imaging Lenses" by Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
跳转  

"How To Maximise The Performance Of An Imaging System" by Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
跳转  

计算器

带有光学,成像和光电行业中常用方程的科学计算器。

Imaging System Parameter Calculator
计算  

Imaging Lens Selector
计算  

1951 USAF Resolution Calculator
计算  

常见问题

1 Merriam-webster.com. (2020). Definition of AUTONOMOUS. [online] Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomous [Accessed 13 Jan. 2020].

2 “Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey.” National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation, February 2015.

正在为自动化系统选择光学元件吗?

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号