液态 Cx 系列固定焦距镜头
爱特蒙特光学的 TECHSPEC® 液态 Cx 系列固定焦距镜头兼具高分辨率光学设计和液态镜头的快速电子对焦功能。通过将液态镜头集成到组件的模块化设计中,可以执行电子工作距离调整,而无需执行物理式机械调整。这些镜头非常适用于需要快速自动对焦的机器视觉和工厂自动化应用
若要详细了解液态 Cx 系列镜头,请前往 www.edmundoptics.cn/liquidlenscx
视频文字记录
爱特蒙特光学的 TECHSPEC® 液态 Cx 系列固定焦距镜头 兼具高分辨率光学设计和液态镜头的快速电子对焦功能。镜头的 C 接口设计简化了对机器视觉和工厂自动化应用的集成... …通过其模块化 3 片式外罩设计,可以轻松取用集成式液态镜头。液态镜头是含有光学级液体的小型元件,在施加电压时,液体会改变镜片的形状。 这导致液态镜头的焦距和工作距离发生偏移。 对于常规的固定焦距镜头,必须以机械方式进行调整,才能针对不同工作距离处的物体进行补偿。但是,将液态镜头集成到固定焦距组件中 可以执行电子工作距离调整,而无需执行物理式机械调整。 您可以看到,运用液态镜头,系统可以对不同工作距离处的盒子重新聚焦。在使用自动对焦算法的软件中可以自动执行此流程,从而提供快速电子自动对焦解决方案。与标准的固定焦距镜头类似,这些镜头的视场会随着工作距离的增大而增大,因此可以对更大的盒标签区域进行成像。在使用液态 Cx 系列固定焦距镜头时,最佳做法是 最初应该将镜头的光学功率设为零,并将物理对焦机制设为将要使用的最远工作距离。 然后,可以针对更短的工作距离以电子方式调整液态镜头的光学功率。 此技术需要的液态镜头光学功率最低,但提供的性能最好。爱特蒙特光学的 TECHSPEC® 液态 Cx 系列固定焦距镜头非常适用于需要快速自动对焦的机器视觉和工厂自动化应用。若要详细了解液态 Cx 系列镜头,请前往
www.edmundoptics.cn/liquidlenscx
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号