镜头剖析
作者: Kyle Firestone,Nicholas Sischka,Lisa Tsang,
这是 《成像资源指南》的 第 1.1 节 。
成像镜头也称为机器视觉镜头或物镜,通常简称为镜头。为简单起见,在以下章节中 成像镜头 将简化为 镜头 。
图1: 镜头示意图
以下术语解释了成像镜头的各个特征部分,并将这些术语与下一节中的成像系统基本特性联系起来。
- 调焦环:转动此环会改变镜头最佳聚焦位置。从第一片镜片表面到物件的距离称为工作距离。
- 虹膜/光圈调节环:转动此环会改变镜头内的光圈大小,也就是F值(f/#)除了控制通过镜头总光量之外,f /#对镜头有很多其他关键影响性能表现。
- 指旋螺钉:用于暂时锁定聚焦和/或光圈防止不必要的调整。
- 镜头信息:镜筒上会标示出镜头资料,通常给出焦距、最小f /#、料号和镜头制造商名称。
- 工作距离范围:通常定义工作距离为镜头可聚焦的范围。有时称为物距范围。
- f/# 刻度线:镜筒上的标示光圈的刻度线代表转动光圈调节环时,镜头设定的F/#。
- 滤光片螺牙尺寸:如果第一片镜片没有从镜头前端顶出,这是机器视觉滤光片放置位置。如果第一片镜片超出镜筒,或者镜头是广角镜,可能需要额外的转接环。
- 相机接环:这边指的镜头尾端上的接环或是相机上接环。常见的接环有C接环,F接环,TFL接环,和S接环。更多信息,请阅读 镜头接口。
- 后凸起位置:这是经由镜肩由镜头伸往相机端的距离长度。应注意避免与相机中的红外线截止滤光片或电子元件干涉。
- 第一片表面:第一片表面可以定义为第一片光学镜片表面或是从镜筒或镜筒伸出的镜片本身。工作距离定义为物件表面到第一面镜片表面的距离 。
- 最后一片表面:最后一片表面可以镜头本身最后一个光学镜片或是在传感器前之前镜片。
- 镜肩:这是和相机承靠面接触的镜片表面。
- 整体长度:镜头总长度是第一面镜片算起到镜肩距离。通常,相机的接环部分是不包括在内,因为它将被连接到相机上。
- 承靠面距离: 此为镜肩到像平面的距离。相机和镜头之间的承靠距离通常是标准化以便用来使用不同镜头接环设计确保相容性。
- 像平面:镜头成像的位置,通常是相机传感器位置。
相关资源
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号