光束直径对激光损伤阈值的重要性
This is Section 3.5 of the Laser Optics Resource Guide.
激光的直径会严重影响光学元件的 LIDT,因为光束直径直接影响激光诱导损伤的概率。1 如果用于 LIDT 测试的激光器光束尺寸明显大于光学元件上的缺陷密度,触发稀有损伤机制的可能性很高 - 这些不太可能发生的事件是可以检测的。如果光束尺寸太小,缺陷密度就不一定可以检测到,而且零件看起来比实际上更耐损(图 1)。
图 1: 小直径光束不太可能与接收测试的光学元件上的低密度缺陷重叠,这会导致 LIDT 值过于乐观
ISO 21254 中允许 LIDT 测试的最小光束直径为 0.2mm。许多激光光学元件供应商更倾向于使用尽可能小的光束,因为这样更容易获得高能量密度,尽管这可能导致表面“取样不足”。图 2 展示激光损伤如何随光束直径的变化而变化。在所示的场景中,大量缺陷具有 10J 的阈值能量密度,少量缺陷具有 1J 的阈值能量密度。通过这个简化的模型可以洞察现实使用情况,因为激光光学元件通常包含不同类型的缺陷、具有不同密度和个别损伤阈值。将光束直径从 0.2mm 缩放到 10mm将会极大改变损伤概率函数,从而改变测试得出的 LIDT 值。在 0.2mm的光束中,检测到 1J 阈值缺陷的几率很小。因此,在能量密度达到10J 前,损伤概率会保持在较低水平。如果将波束大小从 0.2mm 增加到 2mm,检测到 1J 阈值缺陷的可能性会更大,因此会导致 1J 能量密度下的损伤概率急剧增加。当光束直径缩放到 10mm 时,1J 下的损伤概率会增加到几乎必然的损伤概率。
图 2: 在这个有两种不同缺陷类型的示例中,将光束大小从 0.2mm缩放到 10mm 时,LIDT 下降了 10 倍
LIDT 随波长和脉冲持续时间的变化而变化,也随光束直径的变化而变化。对于光束直径的细微变化,可以通过将原始 LIDT 值乘以原始直径与新直径之比的平方来计算近似值。1
参考文献
- L. Gallais, J. Capoulade, J.-Y. Natoli and M. Commandré, "Investigation of nanodefect properties in optical coatings by coupling measured and simulated laser damage statistics," J. Appl. Phys, vol. 104, p. 053120, 2008.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号