您选择的产品已被添加至购物车
为什么要选择消色差柱面镜?
Edmund Optics Inc.

为什么要选择消色差柱面镜?

Achromatic Cylinder Lens

消色差柱面镜有多项性能优于传统的柱面镜,在成像面可大大降低球差和色差。如果和LED光源配套使用,本品可产生线光。虽然LED通常是一种单色光源,但是LED光源的FWHM一般都有30nm.

表1反映了波长为520nm的LED光源在同等条件下通过消色差柱面镜和标准柱面镜后在像面的线宽情况。消色差柱面镜可明显减小线宽,提高分辨率和信噪比,其输出的光线性能优良,可直接用于基于LED的扫描设备。

表1: 光线通过直径为12.5mm各种焦距的柱面镜后形成的线宽
焦距消色差柱面镜柱面镜
25mm 60μm 275μm
50mm 8μm 77μm
75mm 衍射极限 (8μm) 45μm
100mm 衍射极限 (10μm) 34μm

图1演示了光线通过平凸型柱面镜后的球差效果。而消色差柱面镜降低了色差的同时还减少了球差,线宽明显比标准柱面镜窄。

Illustration of the effect of spherical aberration through the PCX cylinder lens
图1: Illustration of the effect of spherical aberration through the PCX cylinder lens
本内容对您是否有用?

相关产品

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号