远心镜头大小控制
作者: Gregory Hollows, Nicholas James
成像资源指南5.3章节
任何远心镜头的视场都受前端光学直径限制;所需的视场越大,前端光学直径越大。远心镜头可能会发展大尺寸、高重量,但放大倍率较小的镜头,因为这样的放大倍率要求较大的前端光学元件;在某些注重重量或尺寸的安装中,可能会禁止使用这类镜头。镜头的f/#也会影响镜头尺寸,特别是在放大倍率较大时,在这种情况下,前端光学元件也会随镜头速度发展。图1显示了不同f/#下的两个不同4X远心镜头。图1上方的镜头显示了在f/6下运行的系统,底部的镜头则以慢得多的光圈速度(f/16)运行。
图 1: 两个在f/6(顶部)和f/16(底部)下工作的4X远心镜头,证明f/#可以如何部分规定远心镜头的元件大小。
如果需要某个特别大的视场,则可以使用额外光学元件来增强固定焦距镜头,以便产生具有大视场的伪远心镜头。图2显示了一个25mm固定焦距镜头,该镜头已使用菲涅尔透镜增强,以生成具有8”视场的远心镜头。这种增强的图像质量始终低于专门设计的远心镜头,但可能在注重成本且需要远心度的大型视场应用中非常有用。这种方法可以实现与工作距离相关的最低灵活性,以及由于使用菲涅尔透镜而产生的巨大色像差。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号