您选择的产品已被添加至购物车
失真与远心度规格
Edmund Optics Inc.

失真与远心度规格

作者: Gregory Hollows, Nicholas James

成像资源指南5.2章节

如前面的部分中所讨论的,消除视差和失真在确定特定远心镜头质量的过程中发挥着重要作用。尽管传感器的相对照明、衰减与光晕更加详细地讨论了失真的规格,但远心镜头的失真可以通过两种不同的方式指定:TV失真与几何失真。这两种方式通常都归类为百分比值,但TV失真值几乎始终低于几何失真值,后者可能具有误导性。在为远心镜头指定几何失真值时,给定的值是在镜头能够支持的最大传感器尺寸的最大场高下得出的。如果镜头具有单向失真,指定的值将是最高值。不过,在波形失真的情况下,务必查看绘图(如图1所示)以确定失真的实际特征。

Non-Monotonic, or Wave Distortion, Typical of Telecentric Lenses
图 1: 远心镜头典型的非单向或波形失真。

另一个相关规格是远心度,通常以度数指定,并且可以被认为是镜头的残余视场角。遗憾的是,正如没有零失真的镜头一样,也没有完美的远心镜头。图2显示了1X远心镜头的远心度绘图。

Telecentricity Plot for a Typical Telecentric Lens
图 2: 典型远心镜头的远心度绘图

图2中的绘图显示了三条不同的线条,分别代表不同波长下的远心度(红色、绿色和蓝色)。此绘图中需要注意的最重要的细微差别是远心度会随波长而变化,这意味着所测量部件的准确性可能会根据用来检测部件的光线的波长(颜色)而变化。虽然从绝对意义上来说,这一变化很小,但在设计需要尽可能高的准确度的系统时,务必考虑这一点。对于这些系统,最好使用单色照明,最好是已在设计过程中根据其优化了远心度的波长。有关使用适当照明的详细信息,请参阅选择合适的照明

上个章节下个章节
本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号