组装液态 Cx 系列镜头
了解如何将液态镜头插入到 TECHSPEC® 液态 Cx 系列固定焦距镜头组件中。爱特蒙特光学® 的这些镜头具有可快速自动对焦的集成式液态镜头,以及可轻松对液态镜头进行取用和更换的模块化 3 片式外罩设计。这些镜头非常适用于需要快速自动对焦的机器视觉和工厂自动化应用。若要详细了解液态 Cx 系列镜头,请前往 www.edmundoptics.cn/liquidlensm12
视频文字记录
爱特蒙特光学的 TECHSPEC 液态 Cx 系列固定焦距镜头具有可以快速自动对焦的集成式液态镜头,以及可轻松对液态镜头进行取用和更换的模块化 3 片式外罩设计。通过 3 片式设计,可以在系统中更换配件(包括进行电子工作距离调整的液态镜头)。若要拆卸 Cx 系列组件,请卸下前面的组件,然后使用扳手从主外罩上卸下后面的组件。接下来,需要将液态镜头插入到液态镜头固定器中。必须小心操作,因为液态镜头是电子设备,对静电放电(即 ESD)很敏感。带状电缆也很脆弱,容易折断或弯曲。将液态镜头以正确的方向放入固定器中,然后拧紧定位螺钉。将新液态镜头的带状电缆穿过主外罩中的槽。请注意,A-39N0 镜头和 A-25H0 镜头的正确方向不同。按照箭头指示重新装上前面的组件。确保前面组件的底部位于主外罩之外。将前面的组件固定到位之后,使用扳手重新装上后面的组件。确保将液态镜头固定到位,同时将后面的组件紧密固定在主外罩中。此外,也可以将小工具(例如回形针)插入到液态镜头固定器一侧的孔中,以协助将液态镜头固定到位。现在,液态 Cx 系列固定焦距镜头已可供使用。虽然液态镜头的电子对焦功能可用于任何位置,但是最好还是先调整防松螺母位置,以实现最佳性能。首先,将液态镜头的光学功率设为零;电压分别是 40.54 伏(对于 A-25H0 液态镜头)和 44.4 伏(对于 A-39N0 镜头)然后,应通过调整防松螺母位置,将物理对焦机制设为将要使用的最远工作距离。进行这项设置后,可以针对更短的工作距离以电子方式调整液态镜头的光学功率。拧紧尼龙胶头定位螺钉,以便稍后可以重新调整焦点位置,尼龙胶头会保护螺纹。若要对焦点位置进行永久设置,请安装随附的内六角螺钉。爱特蒙特光学的 TECHSPEC® 液态 Cx 系列固定焦距镜头非常适用于需要快速自动对焦的机器视觉和工厂自动化应用。若要详细了解液态 Cx 系列镜头,
www.edmundoptics.cn/liquidlensm12
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号