您选择的产品已被添加至购物车
常用激光光学材料

常用激光光学材料

This is Section 1.9 of the Laser Optics Resource Guide.

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components. 下面的表 1 列出了用于激光光学元件的常用基片以及它们的关键特性,还有每种材料的透射率曲线。表 1中的所有数值均为 1064nm 和 20° C 时的测量值,所有透射率曲线均显示 5mm 厚的基片在无菲涅耳反射的情况下进行的内部透射率。透射率数据采用爱特蒙特光学的分光光度计采集。

Material 透射率范围 (nm) 折射率 (n) 色散系数 (v) 群速度色散 (fs2/mm)  dn/dT
(10-6/K) 
热膨胀系数 (10-6/K) 相对价格

CaF21

200nm - 7μm

1.429

95.1

17.280

-10.6

8.85

$$$

UV 级熔融石英 (Corning HPFS® 7980)2 185nm - 2.1µm 1.450 67.8 16.476 9.6 0.55 $$
KrF 级熔融石英 (Corning HPFS® 7980)2 185nm - 2.1µm, T ≥ 99.9% @ 248nm 1.450 67.8 16.476 9.6 0.55 $$$
IR 级熔融石英 (Corning HPFS® 7979)2 300nm - 3.5µm 1.451 67.8 16.476 9.7 0.55 $$($)
N-BK73 350 - 2000nm 1.507 64.2 22.369 3.0 7.1 $
N-SF53 330 - 2500nm 1.651 32.3 77.779 3.4 7.9 $
蓝宝石*4 200 - 5500nm 1.755 72.2 28.588 13.1 5.4 $$$
N-SF113 400 - 2500nm 1.754 25.8 118.44 2.4 8.5 $
 *蓝宝石是一种双折射材料,所有规格均与 C 轴平行
Table 1: Common laser optics substrates and their key properties (all values at 1064nm and 20° C). Materials are listed from smallest refractive index to largest refractive index. The small dollar sign by KrF grade fused silica indicates that it is slightly more expensive than UV grade fused silica. SImilarly, the small dollar sign in parentheses by IR grade fused silica indicates that it is sometimes slightly more expensive than UV grade fused silica, but it is almost never cheaper
图 1: CaF2 在 UV 和 IR 光谱中具有优异的透射性能,是 UV 和 IR 激
光光学应用的理想选择
图 1: CaF2 在 UV 和 IR 光谱中具有优异的透射性能,是 UV 和 IR 激 光光学应用的理想选择

图 2: 蓝宝石高度耐用,可以在从 UV 到 IR 的广泛波长范围内使用

图 3: 熔融石英可用于 UV 和 IR 级别,通过材料中 OH 含量的多少来区分

图 4: 尽管熔融石英在激光光学中较为常见,但 CaF2、蓝宝石、N-BK7、N-SF5 和 N-SF11 在一些透射激光光学元件中也有应用
图 5: N-BK7、N-SF5、N-SF11 在 IR 光谱中的透射率迅速下降
图 5: N-BK7、N-SF5、N-SF11 在 IR 光谱中的透射率迅速下降

参考文献

  1.  I. H. Malitson. “A redetermination of some optical properties of calcium fluoride,” Appl. Opt. 2, 1103-1107 (1963)
  2. “Corning HPFS® 7979, 7980, 8655 Fused Silica.” Corning, February 2014.
  3. “Optical Glass Data Sheets.” Schott, February 2014.
  4. I. H. Malitson. “Refraction and dispersion of synthetic sapphire,” J. Opt. Soc. Am. 52, 1377-1379 (1962)
  5. Collier, David, and Rod Schuster. “Superpolishing Deep-UV Optics.” Photonics Spectra, February 2005.
本内容对您是否有用?

相关产品

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号