您选择的产品已被添加至购物车
Extreme Ultraviolet Optics

将光学推向极致

 

新的台式光源使 10-100 纳米级的应用变为现实

 

极紫外线应用包括计量学、纳米级成像和电子光谱学

 

极紫外线系统通常采用反射光学系统因为折射系统的光吸收率高

 

表面粗糙度至关重要因为较短波长处的散射通常更高

极紫外线 (EUV) 辐射包括在 X 射线和深紫外线 (DUV) 光谱区域之间约 10nm 至 100nm 的波长带。随着极紫外线领域(包括光刻技术、纳米级成像和光谱学等)中对于许多应用的需求日趋紧迫,最近均已着手开发紧凑型极紫外线光源。这一努力为几种极紫外线光源带来了商业可用性.

几乎所有材料都能够完全吸收极紫外线辐射,因此光学元件几乎都是反射,而不是透射的。由于波长很短,因此对极紫外线光学元件表面的质量要求比可见光元件的要求更高。虽然由于其苛刻的要求,生产极紫外线光学元件并非易事,但因极紫外线辐射在高分辨率成像、光谱学和材料加工等方面的优势,仍然值得为此付出努力.

极紫外线辐射来源

第一个在实践中应用的极紫外线辐射源属于大型设备,仅供大型研究实验室和光刻技术公司使用,但极紫外线技术的最新进展已经为更小巧和更便捷的台式极紫外线系统开辟了道路。高谐波产生 (HHG) 系统和毛细管放电激光器是两种更有前景的新型极紫外线台式光源,能产生低散射度的相干辐射束.

极紫外线光学的应用

新的紧凑型极紫外线光源正衍生出大量新兴的极紫外线应用,包括高分辨率成像、电子光谱、分子和固态动力学研究以及纳米加工技术.

极紫外线成像

极紫外线辐射是相干衍射成像 (CDI) 的理想选择,相干衍射成像这种成像技术,能够实现低至 0.5nm 的分辨率。相干衍射成像用于分析微小结构,如纳米管和纳米晶体。在相干衍射成像中,反射镜用于将极紫外线光束引导到物体上。表面上方或甚至下方的特征衍射辐射,再由附近的电荷耦合探测器记录下来。然后在软件中对记录下来的衍射图案进行处理,产生原始物体的 2D 或 3D 图像。因为反射镜和衍射被用于代替透射透镜,所以最终图像受到衍射限制且几乎没有像差。衍射极限分辨率与波长成正比,因此极紫外线辐射的短波长进一步提高了分辨率。相干衍射成像是一种非接触式成像技术,比原子力显微镜等类似技术更快,可在约一分钟内捕获图像。极紫外线相干衍射成像形成的高分辨率正在突破目前的成像技术限制.

Typical EUV coherent diffractive imaging setup
图 1:典型极紫外线相干衍射成像设置

极紫外线光学和光电子能谱

极紫外线光谱可以探测到用其他光谱技术无法探测到的能量水平,对许多研究应用具有价值。极紫外线辐射用于光电发射光谱,其通过测量光电效应所产生的电子的能量来确定固体、液体或气体中的电子能量。极紫外线光谱用于核聚变研究,因为在聚变实验中发现的大多数等离子体杂质所释放的辐射在 1-50nm 之间。极紫外线辐射的短波长还能使极紫外线光谱系统确定结构化对象中特定元素的确切位置。有关极紫外线光谱学的研究有可能对使用核聚变的材料科学和能源产生重大影响.

EUV radiation falls between X-ray and ultraviolet spectral regions
图 2:极紫外线辐射处于 X 射线和紫外光谱区域之间

极紫外线纳米加工

小之又小的微结构和纳米结构的加工能力,对于纳米技术的发展来说至关重要。极紫外线纳米加工仍处于发展的早期阶段,但对于生成和修改纳米级结构来说,这是一项有前景的技术。聚焦光斑尺寸与波长成正比,因此极紫外线纳米加工系统比使用更长波长的系统有更高的空间分辨率。大多数材料中极紫外线辐射的短吸收深度也能导致能量的定位,便于蚀刻极其精细的特征。纳米技术有可能对社会产生重大影响,改进医疗设备及其程序、制造业方式,能量系统和电子产品等.

Nano-machining is a critical part of a number of emerging applications
图 3: 纳米加工是纳米电子学、纳米医学和生物材料等许多新兴应用的关键部分

用于极紫外线应用的光学元件

极紫外线系统应处于真空环境中,因为低于 100nm 的波长不能通过空气传播。同样,极紫外线辐射在几乎所有材料中都具有极高的吸收率,因此极紫外线应用中的光学元件几乎总是具有反射性。短波长的散射更高,这使得表面的粗糙度、平整度和表面公差对极紫外线光学元件很重要。在极紫外线应用中常用的反射镜是多层布拉格反射镜,两种不同材质的周期性堆叠导致特定波长进行干涉和反射。部分入射光束在堆叠的每个界面处反射。极紫外线多层反射镜具有非常窄的带宽,大约 1nm,这种类型的极紫外线光学元件需要与光源的波长特别匹配.

Example of a λ/4 Bragg reflector that could be used as an EUV mirror
图 4:λ/4 多层反射镜的结构。极紫外反射镜通常具有约 50 个对开层.

 

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)的极紫外光学元件

Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors 极紫外平面反射镜

极紫外平面反射镜是多层布拉格反射器,反射涂层沉积在一个超抛光的单晶硅基板上,使得表面粗糙度小于 3Å。在其设计波长和入射角下实现最大反射率。反射镜可以有 5° 或 45° 入射角 (AOI).

了解更多
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors 极紫外 (EUV) 球面反射镜

与极紫外 (EUV) 平面反射镜类似,极紫外 (EUV) 球面反射镜也采用多层钼/硅镀膜,但是使用弯曲的基片以 5° 入射角聚焦非偏振 EUV 光源。它们能提供 >60% 的反射率(对 13.5nm 的光)、<3Å 的表面粗糙度以及 0.5nm 的窄通带。

了解更多

 

常见技术问答

FAQ  为什么极紫外平面反射镜的设计用于13.5nm?
极紫外平面反射镜的设计用于 13.5nm,因为 13.5nm 是最常用的极紫外线波长之一。用于光刻的锡等离子体光源发射波长为 13.5nm,其他极紫外线应用也采用该波长作为标准.
FAQ  为什么极紫外平面反射镜使用单晶硅基底而非熔融石英?

虽然一些极紫外线光学元件使用熔融石英基底,但 EO 提供的单晶硅基底,与熔融石英相比,具有优越的热稳定性.

FAQ  为什么透射光学不能与极紫外线辐射同时使用?

极紫外线光子的能量约为 90eV; 有机材料和金属的典型电离能分别为 7-9eV 和 4-5eV。因此,极紫外线光子很容易被吸收,产生光电子和二次电子,防止极紫外线辐射透过任何材料.

FAQ   如果样品的光散射没有在电荷耦合检测器上聚焦成像,如何在相干衍射成像中产生图像?

物体的辐射散射在探测器上产生相互的空间衍射图案。将傅里叶变换算法应用于记录的图案以重建图像。使用软件将散射的衍射图案转换成物体的高度图,以此取代使用透镜系统在检测器上形成图像.

Resources

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

UV Optics: Tighter Tolerance and Different Materials
阅读  

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications
阅读  

Related Pages

Additional webpages that describe related products, capabilities, or concepts.

Ultraviolet Laser Optics
阅读  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号