|
成像系统正被引入新的自动化应用环境中 |
|
这些新兴的应用许多都经历了恶劣的环境 |
|
机器视觉镜头正不断发展以保持在这些应用条件下的性能 |
|
经过加固处理的镜头可承受冲击和振动、在水中暴露以及温度波动 |
自动化系统已经扩展到各行各业,对现代生活也越来越重要。从自动化农业设备到与制造业工人一起工作的机器人再到无人机,机器视觉系统正应用于传统的受控环境之外的新应用领域。这些应用通常是在有冲击和振动、喷水、湿度、污染物和温度波动的恶劣环境下进行的。虽然机器视觉镜头比起其他专业消费类产品来说更加坚固,但应对具有挑战性的应用可能仍需进行额外的加固。新一代机器视觉镜头已经面世,它们可以适用于这些苛刻的应用条件,使自动化系统能够满足对高性能的要求,从而勇敢面对世界的挑战。
传统的机器视觉镜头已经被设计成能够承受工厂环境的磨损。它们可以长期使用而不会散架。然而,它们不一定被设计成放入机器、装载到卡车上、掉落到工厂地板上,以及在具有额外冲击、振动或污染物的条件下使用。工厂环境可能很恶劣,但通常是可控的,而其他环境则不然。
传统的机器视觉镜头具有多个用于调节光孔的叶状光阑和双螺纹对焦机构,使镜头具有灵活性且易于调整,以适应不同的使用情况(图1)。然而,冲击和振动会使这些移动部件发生位移,导致不必要的像素偏移和分辨率下降。水和其他污染物可能渗入镜头组件使镜头无法使用,甚至损坏镜头后面的相机传感器。温度波动也会导致玻璃透镜和金属外壳膨胀或收缩,导致焦点位置改变,并要求系统重新对焦。随着自动化的进步,机器视觉系统可以在更恶劣的环境中使用,以上这些问题都可能降低性能或使镜头无法使用。例如,自动化农业设备在崎岖的地形上移动时会受到冲击和振动,空气中的水雾和湿度,以及天气变化带来的温度波动。
最简单的解决方案往往是最好的。工业加固涉及简化和精简镜头机械构造,以实现更轻巧和节省空间的设计,使其成为设置后无需改动的仪器和OEM应用集成的理想选择。这也防止了在经历冲击和振动时焦点或f/#的变化,并减少了移动机械部件的数量。从而使得工业加固镜头比传统镜头更具成本效益。固定光圈挡板取代了可调节的多叶光阑。单线程调焦机构取代了笨重的双线程调焦机构。然而,虽然工业加固的镜头既更具成本效益,又能保护其免受冲击和振动,但它们在调整镜头参数方面的灵活性却较低。
稳定性加固建立在工业耐用性的基础上,有更多的保护功能,以保护镜头免受冲击和振动。组件内所有单独的玻璃元件都被胶合在一起,以保持光学指向的稳定性。冲击和振动会使传统镜头内的镜头元件偏移,导致图像在不同的像素上移动(图3)。将所有元件粘合到位可以防止像素偏移,并在恶劣环境中保持性能。
受保护的坚固性密封镜头,防止水或固体颗粒进入外壳。用O型环来密封已经工业加固的镜头,因为传统镜头的移动部件会影响密封。Edmund Optics® 的防护性加固镜头是防水镜头,符合国际电工委员会(IEC)的 IPX7 和 IPX9K 的入侵保护等级。将这些镜头与防水相机和照明设备(需要时)搭配使用,可以保护整个成像系统。
玻璃透镜元件及其金属外壳的热诱导膨胀和收缩会导致机器视觉镜头的焦点偏移。这个问题对航空航天应用或任何其他暴露在明显温度波动下的机器视觉系统特别不利。有两种主要的方法可以使透镜组件无热化:主动无热化和被动无热化。主动无热化包括使用反馈回路和电机外壳内的镜头元件位置进行物理调整,以校正热焦点偏移。另一方面,被动无热化利用巧妙的机械设计和材料选择,在整个温度波动期间将镜头性能保持在其指定范围内,而无需主动调整任何元件。在设计被动无热能化镜头时采取了一些措施来尽量减少热变化的影响。Edmund Optics 的无热化加固镜头在-10°C至50°C的温度下进行被动无热化处理,未使用外来的或昂贵的玻璃类型(图5)。这在不必增加系统成本或复杂性的情况下将温度保持在宽范围内。
Edmund Optics 设计并制造上述所有类型的加固型镜头,使各种自动化系统和其他恶劣环境的机器视觉应用成为可能。内部的冲击和振动、水暴露和温度波动的环境测试让实际使用案例得以复制。如需为您的特定应用定制加固镜头,请 联系我们。
你可以通过我们的 加固专题页 或下面显示的任何资源渠道中了解更多信息。
是的,Edmund Optics 拥有经验丰富的光学和机械设计人员,以及世界一流的制造能力,可以支持原型设计,为您提供满足应用要求的镜头。欲了解更多信息,请联系我们的 技术支持工程师。
可以。我们可以对镜头进行加固,还可以进行其他一些改造,如外壳改造、工作距离调整、滤光片或液态透镜集成、光圈更换等等。欲了解更多信息,请联系我们的 技术支持工程师。
是的,请提交一份处方申请,我们的技术支持工程师将与您联系。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号