|
成像镜头在危险环境中需要加固 |
|
不是所有的加固都一样 |
|
新兴应用需要更先进的加固 |
|
加固要求:减少像素偏移并保持指向稳定性 |
在恶劣环境中使用的成像镜头具有超出标准成像镜头的特殊要求。在工厂自动化、机器人和工业检测中使用的镜头经常受到振动、冲击、温度变化和污染物的影响。加固是强化透镜以抵御这些恶劣环境的方法,而且由于全球机器人、自动化和自动系统等新兴市场的全球崛起,加固也越来越重要。大多数标记为加固、耐用或恶劣环境使用的成像镜头都采用工业加固,以降低成本并防止冲击和振动引起的对焦变化。这是通过简化机械结构件来完成的。但是,工业加固对于要求维护成像系统校准的最严苛的应用是不够的。为了减少像素偏移,真正保护镜头免受冲击和振动,需要采用更耐用的加固(称为稳定性加固)。
在工业加固中,透镜机械结构件的简化方法是用固定孔径光阑代替可调光圈,并用一个简单的单线螺纹和一个刚性锁定机械结构件(如夹子、螺母或固定螺丝)代替不旋转的双螺纹圆筒。移动部件的减少降低了透镜的成本,并且与标准成像镜头相比增加了额外的稳定性,使透镜的对焦不太可能受到弱冲击和振动的影响。但是,过强的冲击和振动仍然会使透镜内部的单个光学元件偏离中心,导致像素偏移,这意味着物体被映射到图像传感器上的错误位置(参见图1和图2)。
与工业加固相比,稳定性加固可以保护镜头免受更强的冲击和振动影响,并且能够保持光学指向和定位。稳定性加固镜头具有与工业加固相同的机械简化,如去除光圈和使用更简单的对焦,但是镜头组件中的所有单个元件都粘贴到位以防止在外壳内移动。这可以在强烈的冲击和振动下保持对焦,同时防止像素偏移,对于校准成像系统至关重要。请参见图3和图4,了解此特性如何消除像素偏移对成像性能的影响。稳定性加固使设备能够在建造地点校准,然后运送到其他地方,而校准不会发生偏移。大多数标记为加固的镜头都是工业加固产品,并不具有稳定性加固的额外优势。
在爱特蒙特光学成像业务部门总监Greg Hollows主讲的网络研讨会上,了解更多关于成像镜头加固的不同类型。
爱特蒙特光学是稳定性加固成像镜头的主要提供商,还提供按要求定制的加固镜头。这些镜头非常适合包括冲击和振动在内的恶劣环境,以及校准的成像应用,例如自动汽车、视觉引导机器人技术、测量和计量以及对象跟踪。
|
稳定性加固可以最大限度减少冲击和振动后的像素偏移 |
|
各个透镜元件粘合到位以保持光学指向稳定性 |
|
简化的对焦机制,具有广泛的固定光圈选项 |
|
不锈钢锁定C型安装夹具 |
是的,爱特蒙特光学拥有经验丰富的光学和机械设计人员以及世界一流的制造人员,可以为您的应用提供所需的原型和镜头。如需了解更多信息,请联系我们的技术支持工程师。
可以,我们可以加固镜头,还可以进行其他多项修改,例如外壳修改、工作距离调整、滤镜或液体镜头集成、光圈更换等等。如需了解更多信息,请联系我们的技术支持工程师。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号