您选择的产品已被添加至购物车

协助超快系统保持凉爽

 

热透镜效应可能会导致一些高功率超快系统失去作用

 

在使增益介质对热效应不太敏感方面存在限制

 

可对腔内光学元件进行设计以尽量减小热透镜效应

 

高色散反射镜的最新进展有助于解决此问题

超快激光器的脉冲持续时间短,峰值功率高,因此非常适用于从材料加工到医疗激光再到非线性成像和显微镜等广泛应用。但是,超快激光器对热透镜效应(热导致增益介质或腔内光学元件变形或呈现出折射率梯度)特别敏感。这对超快系统不利,甚至会导致超快系统无法锁模,进而无法产生脉冲光束。值得庆幸的是,凭借爱特蒙特光学的合作伙伴 UltraFast Innovations (UFI) 在高色散腔内反射镜方面取得的进展,已经开发出可以使产生的热效应忽略不计的光学元件。

 热透镜效应为何成为热门话题?

如果有源增益介质在光束轴上比其余介质更热,导致产生横向折射率梯度,就会出现热透镜效应。这可能会引起激光腔错位,导致出现不同的激光模式轮廓,并导致光束指向出现漂移。腔内反射镜也是超快振荡器的关键组成部分,也会因热效应而出现失真。光束在激光晶体中聚焦时,反射镜曲率半径的变化会改变焦点位置,甚至会导致超快激光器无法锁模,从而失去作用。虽然我们没有很多办法来改变增益介质固有的热性质,但是有机会仔细选择适当的腔内反射镜来防止热透镜效应。

 解决方案:专用高色散反射镜

凭借镀膜设计领域的最新发展,已经开发出低损耗、高色散且热效应可忽略不计的反射镜。这是通过仔细操控光学镀膜的不同参数而实现的。除了热稳定性之外,反射镜还需要提供高反射率和负群延迟色散 (GDD),以补偿大多数光学介质中存在的正 GDD。图 1 显示了产品 #17-070(即 UFI 零件编号 HD64)的反射率和 GDD,该产品是热透镜效应可以忽略不计的高色散反射镜,专为搭配使用 1030nm 超快激光器而设计。这些反射镜非常有益于高功率固态激光器,例如 Yb:YAG、Nd:YAG、钬和铥激光器。

Spectral and GDD performance of #17-070, or UltraFast Innovations part number HD64, a 1030nm highly-dispersive mirror with negligible thermal lensing
图 1:产品#17-070(即 UltraFast Innovations 零件编号 HD64)的光谱和 GDD 性能,该产品是热透镜效应可以忽略不计的 1030nm 高色散反射镜。

测试热性能

我们对这些新的高色散反射镜进行了测试,以描述其热透镜效应的程度。在连续波运行过程中,使用红外摄像机 (FLIR SC305) 对 Yb:YAG 薄片激光器中腔内反射镜的温度进行了监测。典型的高反射率反射镜(GDD 为 -3000 fs2,未采用新的热透镜效应消减技术)出现了 >50K 的温升(图 2)。这导致激光模式与振荡器稳定性恶化。但是,高色散反射镜(GDD 分别是 -1,000 fs2 和 -3,000 fs2)在相同设置下接受了测试,温度变化分别是 10K 和 20K(图 3 和 图 4)。这些反射镜对模式或振荡器的稳定性没有明显的热诱导效应,激光器能够正常工作。

Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2.
图 2: 高反射率反射镜(未采用新的低热透镜效应镀膜)出现了 57K 的温度变化,导致系统性能恶化。
Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2.
图 3:低热透镜效应反射镜(GDD 为 -1,000 fs2)出现了 10K 的温度变化,没有对性能产生可检测到的热诱导恶化。
Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2.
图 4: 低热透镜效应反射镜(GDD 为 -3,000 fs2)出现了 20K 的温度变化,没有对性能产生可检测到的热诱导恶化。

爱特蒙特光学的低热透镜效应超快反射镜

UFI

热透镜效应更低的 UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高色散超快反射镜

  • 热透镜效应更低的超快高色散镀膜
  • 5° 入射角时的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 50nm 带宽内的最低反射率(P 偏振)>99.5%
  • 非常适用于产生高功率超快激光脉冲
UFI

定制的低热透镜效应反射镜

需要具有不同波长或 GDD 的反射镜吗?请告诉我们您需要的规格。爱特蒙特光学® 与 UltraFast Innovations 将合作制造专为您的需求而量身打造的定制反射镜

参考

  1. O. Pronin “Towards a Compact Thin-Disk-Based Femtosecond XUV Source”, Dissertation an der Fakultät für Physik der Ludwig–Maximilians–Universität, München, 2012.

常见问题解答

Vladimir Pervak 博士是 UltraFast Innovations 超快镀膜领域的世界知名专家,他回答了客户提出的几个常见问题。

FAQ  Ti:sapphire 激光器需要使用低热透镜效应反射镜吗?
不需要,Ti:sapphire 激光器的平均功率通常不高,不足以使热透镜效应成为问题,因此可以使用未采用热稳定技术的高色散反射镜。但是,对于诸如 Er:YAG、Nd:YAG、钬和铥激光器等高功率固态激光器,低热透镜效应非常重要。
FAQ  光纤激光器需要使用低热透镜效应反射镜吗?

不需要,光纤激光器没有可以产生这些热效应的固态腔,所以未采用热稳定技术的高色散反射镜也可以使用。但是,对于诸如 Yt:YAG、Nd:YAG、钬和铥激光器等高功率固态激光器,低热透镜效应非常重要。

FAQ  可以向爱特蒙特光学购买低热透镜效应反射镜吗?

可以,爱特蒙特光学提供低热透镜效应反射镜作为标准产品,可立即发货。若您需要使这些反射镜的其中之一(例如 UFI 零件编号 HD73 或其他反射镜)具有不同的规格,请联系我们讨论定制设计。

FAQ  你们所有高色散反射镜的热透镜效应都可以忽略不计吗?

不,制作低热透镜效应反射镜需要仔细操控镀膜参数,并与其他规格进行权衡。若热效应对您的应用很重要,则必须使用专门针对这些条件而设计的光学元件来解决热效应问题。

技术资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

Ultrafast Dispersion
阅读   

Highly-Dispersive Mirrors
阅读   

超快激光的激光损伤阈值
阅读   

超快激光 — 超快相干性的基本原理
阅读   

光学基片的热力学性质
阅读   

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

用于色散补偿的高色散超快反射镜 
观看   

网络研讨会

Recorded webinars from Edmund Optics® experts on a wide range of optics and imaging topics.

Ultrafast Optics: Challenges and Solutions 
观看   

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号