在苛刻的计量应用中,使用具有大视场(FOV)的远心镜头可以减少测量和检测时间。减少测量和检测时间有助于提高产量并降低成本。
随着传感器技术的进步和成本的降低,像素尺寸变得越来越小,相机分辨率变得越来越高。从前,标准像素大小为7-9μm;而今天,标准像素大小为3-5μm,甚至更小的,1-2μm的像素也变得越来越普遍。以前,用户需要离线才能对物体进行细节测量和验证。但现在,高分辨率传感器非常易于使用和访问,使得测量和计量系统的图像拥有高保真度,从而实现在线测量和检测,而不必中断生产。不中断生产可以实现更快的检测,从而减少整个生产时间。
机器视觉中的大多数物体尺寸在50-200mm之间。 利用大视场的远心镜头,可以一次性在线测量整个物体,而无需重新定位镜头或使物体离线,从而实现更快速地测量。远心镜头的视场会受到前端光学镜片直径限制;所需的视场越大,前端光学镜片直径就越大。因此,大视场远心镜头是非常昂贵的。对于需要用到大视场远心镜头的项目来说,考虑其性能,重量,尺寸和成本之间的平衡是非常重要的。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号