您选择的产品已被添加至购物车
Cinema Lenses, The Age of Streaming, and Aspheres
  

实现高质量视频流的非球面透镜

 

视频流行业正在经历爆发式增长,以致出现了专为在线流处理而拍摄的影片和节目。

 

使用浅景深拍摄的视频有利于进行压缩并产生高质量的视频流。

 

景深浅的电影镜头需要有很小的 f/#s,而且很难制造。

 

在设计这些快速的高质量电影镜头时,非球面透镜不可或缺。

不论是 Netflix® 上的最新节目、 优酷和抖音 上的热门视频,还是 Disney+®上的经典动画,现在全球对视频流的渴求都超过以往。对视频内容的这种庞大使用量正在使互联网带宽面临巨大压力,网络正在艰难地跟上发展脚步。电影摄影师会巧妙地运用浅景深来拍摄视频,以便提高视频的压缩率和流质量,但这需要专门的电影镜头。对于使用浅景深保持质量,并最终使 Netflix 为全球观看者带来最佳体验而言,这些电影镜头中的高端非球面透镜元件不可或缺。

什么是电影镜头?

电影镜头是专门设计的镜头组件,专为满足电影拍摄时严苛的视频质量要求而量身打造。与用于机器视觉或商业摄影的镜头组件相比,电影镜头通常要大得多,而且更昂贵。

使用浅景深节省 10% 的带宽1

对高质量视频的需求从未像现在这样高涨。全球视频流市场在 2019 年达到了 426 亿美元,正在经历爆发式增长,预计 2020 年到 2027 年的复合年增长率 (CAGR) 将达到 20.4%。2

电影摄影师会巧妙地制作专为流处理而量身打造的内容,其方式是使用浅景深 (DOF) 进行拍摄,景深是指物体在不重新对焦的情况下保持特定分辨率水准的最近点和最远点之间的距离 (图 1)。浅景深意味着只对镜头的主要目标点进行聚焦,而背景是模糊的。这通常用于吸引观看者注意镜头中的某物,但也有利于对视频进行压缩和流式处理。

f/# 很低的“快速”镜头产生很小的景深(物体位于焦点)
图 1: f/# 很低的“快速”镜头产生很小的景深(物体位于焦点)。

视频文件很大,必须为执行流处理而进行压缩,以降低文件的大小。压缩算法只会对各帧之间变化的信息以智能方式进行编码,不会对每帧中的每个单一像素进行编码。浅景深更适用于整体压缩图像质量,因为模糊的背景在各帧之间通常不会有太大的变化。压缩算法可以在视频的聚焦区域保留更多细节,而更多地压缩模糊的背景,因为观看者不会注意到对背景进行的压缩。一般的经验法则是,使用低景深可以节省大约 10% 的带宽,但这取决于背景的繁忙程度和确切的景深。1

非球面透镜元件使这一切成为可能

用于浅景深电影摄影的电影镜头必须能在 f/# 很低或聚焦角度很大时提供很高的图像质量。镜头所聚焦的光线角度越大,穿过镜头光圈的球面像差或对焦距离变化就越大。浅景深电影镜头最重要的设计难点在于抑制球面像差。在较大的电影镜头组件中会纳入高端非球面透镜元件以抑制球面像差 (图 2)

传统球面透镜元件(左)与非球面透镜(右)的球面像差对比
图 2: 传统球面透镜元件(左)与非球面透镜(右)的球面像差对比

非球面透镜通过更复杂的表面形状将像差影响降至最低。制造非球面透镜的复杂度和难度都高于制造球面透镜,因此运用非球面透镜来实现浅景深的电影镜头价格更高。拍摄占用数据更少的视频需要使用更昂贵的镜头,这一点似乎有违常理。我们都该感谢现代电影镜头中的高端非球面透镜,它使我们能在一个周末在 Netflix 上观看整季最爱的节目。

爱特蒙特光学®的非球面透镜

爱特蒙特光学® 拥有一天 24 小时运作的高产量非球面透镜制造单元,使用顶尖的生产和计量设备,每月可制造数千件精密非球面透镜。不论您是需要立即获取现货非球面透镜,还是需要我们的专业工程师所设计的全定制非球面透镜,我们技艺精湛的光学设计和制造工程师都会开发专为您的需求而量身打造的解决方案。若要获取应用指南或加急报价,请立即联系我们的工程师。

参考

  1. VMI. Shallow DoF for Streaming. 1 Nov. 2017, vmi.tv/training/usefulstuff/Shallow_DoF_streaming.
  2. Grand View Research. Video Streaming Market Size, Share & Trends Analysis Report By Streaming Type, By Solution, By Platform, By Service, By Revenue Model, By Deployment Type, By User, And Segment Forecasts, 2020 - 2027. No. GVR-2-68038-629-5. Grand View Research, 2020.

常见问题解答

FAQ  爱特蒙特光学出售电影镜头吗?
不,爱特蒙特光学不出售电影镜头组件。但是,我们每月会制造数千件精密非球面透镜,例如浅景深电影镜头中所用的高端元件。请在这里详细了解我们的非球面透镜制造能力。
FAQ  景深与焦深有什么区别?

景深描述的是物体在不重新对焦的情况下保持特定分辨率水准的最近距离和最远距离之间的差异,而焦深描述的是可以对静态物体保持聚焦所凭借的不同传感器位置。

FAQ   非球面透镜是如何制作的?

请观看我们的爱特蒙特光学非球面透镜是如何制作的视频,以了解从产生曲线、流程内计量、计算机数控 (CNC) 研磨、CNC 抛光、磁流变加工 (MRF)、居中、镀膜到最终检查的整个非球面透镜制造流程。

FAQ  与标准单片透镜相比,非球面透镜有哪些优点?

非球面透镜可用于减少设计中的透镜数量、简化装配、最大限度减少杂散光、消除球面像差,并提高分辨率和系统性能。非球面透镜会校正球面像差与轴外像差。单一非球面透镜能提供至少两个球面透镜所能完成的球面像差校正量。非球面透镜本质上不存在传统的平凸和双凸球面透镜所固有的球面像差。除了球面像差校正之外,非球面透镜对轴外/基于视场的像差(例如场曲率、像散和畸变)也具有强大的校正能力。因此,可以将包含十个元件的复杂设计简化成包含四或五个元件的相对简单的设计。

非球面透镜具有三种类型,每种都有自己的优点。精密玻璃模造非球面透镜非常适合满足大批量生产要求,因为可以快速生产大量透镜,而且工具维护成本低;抛光非球面透镜非常适合进行原型制作或满足小批量生产要求,因为提前期短,特殊加工和设置很少;非球面混合透镜非常适用于多光谱应用,因为对球面像差和色像差都有校正能力。

图 3: 平凸球面透镜显示球面像差。来自中心的光线与来自边缘的光线聚焦在不同的位置。
图 4: 单一非球面透镜可以进行球面像差校正,从而大幅减小聚焦光斑的尺寸。

资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

f/#(镜头光圈/孔径设)
阅读  

所有关于非球面透镜
阅读  

需要快速获取非球面透镜?
阅读  

景深与焦深
阅读  

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

如何制造非球面透镜 
观看  

网络研讨会

爱特蒙特光学®专家所提供针对广泛的光学元件和成像主题而录制的网络研讨会。

High-End Asphere Design for Manufacturability
阅读  

光学新动态 

未来取决于光学技术和光学应用的发展。爱特蒙特光学(Edmund Optics®)将不断为大家带来前沿产品和技术的信息。

非球面透镜时代来临
阅读  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号