未来将取决于新颖而先进的感知技术(例如眼动追踪),身体或神经有残障的人士借此可以更好地交流、操控电动轮椅并重新控制自己的生活。
EyeTech 最具颠覆性的应用之一是使用眼动追踪技术,使身体或神经有残障的人士能改善生活质量、实现移动和独立。美国疾病控制和预防中心 (CDC) 在 2016 年报告称,美国有大约 16.1% 的成年人至少患有一种形式的身体机能障碍。1 国家脊髓损伤统计中心也报告称每年有大约 11,000 个脊髓损伤 (SCI)、导致截瘫和四肢瘫痪的损伤新病例。2 这些统计信息也表明需要采取某些方法使患者实现在正常惯例区域之外的移动。Windows 10 目前在“轻松使用”下的“设置”菜单中采用了某版本的 EyeTech 眼动追踪软件,称为 Eye Control,可以使用相应的眼动追踪硬件启用该软件。此外,在 Xilinx 硬件提供的 Zynq 处理器系列的帮助下,EyeTech 开发了一款独立产品,残障人士可使用该产品移动自己的电动轮椅并进行交流。
EyeTech 还对几家集团和公司提供软件授权,他们将眼动追踪技术集成到非 EyeTech 硬件系统中,用于令人激动的其他许多行业中。通过使用 EyeTech 技术执行 King Devick 检查 (K-D),诸如加拿大足球联盟、国家冰球联盟和美国职业足球大联盟等组织能够对运动员是否存在疑似的创伤性脑损伤 (TBI)(最常见的损伤是脑震荡)进行分析,只需观察运动员的眼球移动是否偏离预先设定的正常行为即可(图 1)。
超过 50% 的人类大脑皮层用于处理视觉信息。现在,眼动追踪正用于以非侵入的快速方式协助深入了解大脑情况。3 但是,肯定不是只有运动员才会不可避免地头部受伤。CDC 报告称在 2002 年到 2006 年之间,每年大约有 170 万人患有创伤性脑损伤 (TBI),在美国所有与受伤相关的死亡案例中,大约有三分之一是由 TBI 导致。4 除了检测脑震荡,眼动追踪还能够非常准确地诊断其他神经系统疾病。亚利桑那州和波士顿大学的小组已使用该技术评估帕金森病和阿尔茨海默病的症状。 5, 6
EyeTech 的眼动追踪技术还可以广泛用于其他应用,包括虹膜识别、测试网站可用性、整合到诸如智能手机、平板电脑、电视、电话亭和虚拟/增强现实耳机等设备中,以及分析超级碗广告。
EyeTech 在其眼动追踪硬件中采用了爱特蒙特光学的现成组件,以缩短交货过程并降低成本。爱特蒙特光学提供了 34,000 多件独特的光学组件,当天订单履行率 >96% , 诸如 EyeTech 等客户由此可以尽快获得所需组件。若没有现成产品符合客户的特定需求,可以在 2-3 周内对现货光学组件进行修改,并构建完全自定义的光学元件以确切满足客户的规格。若要详细了解 EyeTech 硬件和软件,或执行眼动追踪的方法和眼动追踪在您的应用中可能产生的影响,请访问其网站。
References
1. Summary Health Statistics: National Health Interview Survey, 2016, Table A-6, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.
2. Gorgey, Ashraf, and David Gater. "Prevalence of Obesity After Spinal Cord Injury." Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 12, no. 4, 2007, pp. 1–7., doi:10.1310/sci1204-1.
3. Hagen, Susan. "The Mind's Eye." Rochester Review, vol. 74, no. 4, 2012.
4. Traumatic Brain Injury in the United States, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.
5. Hayley Ringle. "Scottsdale Eyes ASU Spinoff Tech to Detect Alzheimer's, Cerebral Palsy and Other Diseases." Bizjournals.com, The Business Journals, 11 Feb. 2015, www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2015/02/scottsdale-eyes-asu-spinoff-tech-to-detect.html.
6. Wu, C C, et al. "Eye Movement Control during Visual Pursuit in Parkinson's Disease." Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30155357.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号